This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:TCAN1042HDR 与 TCAN1042HGV

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471377/tcan1042hgv-tcan1042hdr-vs-tcan1042hgv

器件型号:TCAN1042HGV

工具与软件:

您好!

我的客户(元件工程师)在测试 TCAN1042HGV 时遇到 CAN 通信问题。 我们尝试通过认证来代替 TCAN1042HDR。 主要区别似乎是引脚5。 它们通常没有连接此引脚、但"V"版本似乎使用此引脚。 如果此引脚未连接到"V"版本、收发器是否将不起作用?

谢谢!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    遗憾的是、收发器工作需要提供 VIO 引脚、因为如果未提供 VIO、器件将进入受保护模式、从而禁用任何 CAN 通信、类似于数据表中的表9-2。  如果不使用 VIO、请使用不带"V"的器件、谢谢。

    此致、

    Michael。