This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:未使用的 VBUS

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469574/tusb1210-unused-vbus

器件型号:TUSB1210

工具与软件:

你好!

TUSB1210器件可以在 VBUS 引脚未连接的主机模式下使用吗?

我们不会使用 VBUS 检测(即 CPEN)。  

我应该不连接 VBUS 引脚(GND)、还是直接将其连接到5V 并添加去耦电容器?

如果我要在设备模式下使用它、是否仍然可以将其连接到5V 和去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    USB 主机需要提供 VBUS 来实现 USB2的电缆检测功能。 如果不提供此信息、您应该无法进行数据通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    板上的 USB2来自内部微控制器。 我是否仍需要在 VBUS 上连接5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    无论 Vbus 的状态如何、某些器件都在 D+和 D-上有终端、而其他器件则要求在设置终端之前存在 Vbus。 为了保持您的设计稳健、最好连接5V 电压并添加一个去耦电容器到地、因为某些器件需要在 Vbus 上看到5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    另一端的器件没有与 PHY 的 VBUS 连接。 我们在设计的不同部分具有不同的电路、用于控制到 USB 连接器的5V 输出(用于特定的标准符合性)。 TUSB1210 PHY 能否在主机和器件没有5V 电压的情况下工作、还是仅在主机模式下工作?

    数据表 P54指出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

    对于主机、TUSB1210  VBUS 引脚可以悬空或接地。 作为器件、TUSB VBUS 引脚用作 VBus 检测、需要连接到 USB 连接器或 5V。

    因此、对于 OTG、VBUS 引脚需要连接到 USB 连接器 或5V。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian。 为了安全起见、我会将它连接到5V。 这对主机来说仍然没有问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    是的、这应该没问题。