This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:数据速率裕量

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470926/ds90ub953-q1-data-rate-margin

器件型号:DS90UB953-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将在下一个项目中使用3MP 摄像头并寻求 FPD-link。

根据其计算结果、数据速率总计为3.322Gbps、830Mbps /通道。

据我所知、953能够支持每通道832Mbps、这意味着只有2Mbps 裕量。  

如何考虑数据速率裕度? 此2Mbps 足以确保正常运行、或者他们是否需要考虑更高数据速率的 FPD。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Youhei-san!

    您是否已在计算中考虑过 CSI 消隐? 如果有、那么 UB953将是适合该数据速率的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    我需要与客户核实、但如果计算结果低于、您会怎么想?

    此致、

    Youhei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    计算结果对我来说很好;但是、我认为10% CSI 消隐并不总是可行的。 我已经看到大多数图像传感器都需要20%- 30%的消隐。  
    请与客户仔细核实。