This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:TS3USB221A-Q1 (用于以太网交换)

Guru**** 2533920 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469496/ts3usb221a-q1-ts3usb221a-q1-for-ethernet-switching

器件型号:TS3USB221A-Q1

工具与软件:

您好!

我正在为我们的汽车应用寻找以太网交换机。 我找不到这个、但遇到了 TS3USB221A-Q1。 因为它用于 USB、所以我们是否也可以用于以太网和 CAN 协议?

如果有合适的解决方案、请告诉我。

以下是我们的要求:

  1. 信号交换(以太网100基、CANK/L 线协议等)
  2. 线圈额定值( 为了降低功耗、优先选择具有锁存选项的3.3-12V 宽范围)
  3. 触点(输入电压:0-36V 操作、电流:1A)
  4. 信号频率:> 100MHz
  5. 由于不会进行运行时切换、因此不需要高频开关。

谢谢!

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj:

     TS3USB221A-Q1可传递高达5.5V 的信号。 线圈额定值和触点超出部件限制(包括电流)。  

    很遗憾、我们没有能够满足您应用要求的器件。  

    我会将这些规格添加到日志中。

    您能详细说明一下您的应用以及多路复用器的适用场合吗?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们一直在将 AGN210S4HZ 用于汽车诊断应用的信号(CANK/L 线路协议等)切换。 我正在寻找能够代替此继电器的汽车器件、以用于现代汽车诊断应用。 由于我们正处于研发阶段、因此可以选择任何具有 AEC 认证的替代产品。

    如果需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Nikunj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj:

    很好理解、感谢您的讲解。  
    我们没有能够处理此类应用的汽车器件。  
    我们最好的选择是 TMUX7612。 它可通过36V、如果通道并联布线、则可处理1A (最高105C)电流。  
    它还具有180MHz 带宽。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 NIR 的确认和分享更多详细信息。

    此致、

    Nikunj