This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:TXOUT 的寄生电容

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468575/lmh0070-parasitic-capacitance-of-txout

器件型号:LMH0070

工具与软件:

尊敬的专家:

TXOUT+和 TXOUT-引脚的寄生电容值是多少?
(即使该值为近似值也没关系。)

我们计划进行回波损耗仿真、并研究电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行深入探讨、下周早些时候会与您联系。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该值无法确定、因为它未进行表征、但通常会在5pF 至15pF 范围内。 该值是否足够准确?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很抱歉响应延迟,感谢您提供的信息!

    我们将尝试使用​​您提供的值进行仿真。