This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:当背靠背 RGMII 与 DP83822时提供100Mbps 链路

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470869/dp83td510e-100mbps-link-when-back-to-back-rgmii-with-dp83822

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

您好!

我使用  DP83TD510E 和 DP83822以背对背 RGMII 模式设计了一个以太网到以太网 APL 介质转换器。  如果我使用 DP83822上的搭接将其强制为10BASE-Te 半双工/全双工、则可以正常工作。  但是、我有一些客户使用 Profinet 协议。  PROFINET 控制器需要100Mbps 链路。  是否有办法配置芯片来支持这一功能?  以太网端口将以100Mbps 的速率运行、而 Ethernet-APL 端口将以10Mbps 的速率运行。

如果无法将这些芯片配置为支持100Mbps 至10Mbps、您能否建议一种更改设计的方法、以便提供支持?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、您好!

    我们将在今天结束之前与您联系。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus:  

    遗憾的是、此配置无法实现。 在任何介质转换中、两种链路速度都需要相同、因此一侧不可能有10Mbps、另一侧不可能有100Mbps。  

    如果客户需要100Mbps、则他们必须使用不支持 T1L 的100Mbps 单线对 PHY。

    由于 Profinet 要求最低速度为100Mbps、因此无法与10Mbps T1L PHY (例如510)结合使用。  

    如果客户需要 T1L 的功能、它将与 Profinet 不兼容。 如果客户需要 CAT5E 单对转换、另一种选择是使用 DP83TC812 的介质转换器、例如这一种。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    感谢您的快速回复。

    客户需要一款能够从一侧的100Mbps 以太网转换到另一侧的10Mbps 10BASE-T1L 的产品。  这在以太网 APL 场交换机中实现。  常规以太网交换机也必须做到这一点、在不同端口上支持10Mbps 设备和100Mbps 设备。

    我不熟悉以太网交换机。  端口连接到用于进行速度转换的芯片吗?  如果我能了解交换机如何处理其端口上的不同以太网速度、我就可以将相同的技术应用于我的产品。

    非常感谢您的反馈。

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus:  

    以太网交换机使用一组 PHY 来代表多种网络速度。 这些 PHY 需要一个处理器才能在不影响主网络速度的情况下高效地转移数据包。 这种配置无法使用 PHY 到 PHY 的介质转换、因为 PHY 仅用作输入到输出物理层介质、没有任何计算能力。 由于这一限制、输入和输出速度必须匹配。

    但是、此应用可能有一种基于以太网交换机的解决方案可供使用。 TI 不制造以太网交换机、仅生产以太网 IC、但如果市场上有一个支持10Base-T1L 用于其中一个端口的交换机、交换机可能能够帮助进行这种转换。

    此致!

    Vivaan