This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:如何将 LVDS 输出设置为0V (I2C 处于工作状态)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469413/ds90ub928q-q1-how-to-set-lvds-output-to-0v-with-i2c-active

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

您好!

我想在 DES I2C 线路处于有效状态时关闭 LCD、但如果将电压保持在 LVDS 线路上(TxCLKOUT+/-、TxOUT+/-)、那么是否有办法将总线完全固定为0V?
由于是差分输出、我认为单个单端输出即使在低电平时也不会变为0V。
另外、请参阅表5、看起来它在处于活动状态时无法设置为 Hi-Z。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    。  0x4A[0]= 1 寄存器分配将禁用 DS90UB928的输出 OLDI 驱动器、但当器件处于活动状态时、输出电压线路上始终施加小电流。 配以100欧姆端接电阻时、这可能始终会在输出端产生一些非零电压。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel San:

    感谢您的快速响应。

    在 D/S 寄存器映射中似乎没有关于0x4A 的解释。 这是隐藏寄存器吗?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    该寄存器不公开共享、因为它会覆盖 LVDS 驱动器的功率配置。 通常、该寄存器默认设置为上电以避免出现启动时序问题、并且寄存器通常用于调试目的(在这个情况下、您可能需要在驱动 LVDS 之前利用它来初始化器件)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel