This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:用于将 LVDS 转换为 VGA 的解决方案

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470238/sn65dsi83-solution-to-convert-lvds-to-vga

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

正在寻找将 (单通道4通道) LVDS 接口转换为 VGA 的解决方案。

这是 在新版本的产品中保留对 VGA 的支持所必需的。

PL 建议可用的合适解决方案。

如果需要进一步的详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们需要什么"VGA"视频接口、或者什么是接收器 IC 吗?  如果您能说明视频接口、通道/引脚排列和 PCLK/数据速率、将会有所帮助。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     产品中的 VGA 连接器用于连接旧显示器。

    pfb VGA 部分的屏幕截图取自 连接/使用信号的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponnusamy:

    我必须检查是否有相应的组件、然后我们给您回复。 请给我1-2天。

    此致、
    Ikram