This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7EXPA01EVM:基于 FPD-Link III 的 OV2312摄像头无法与 FPD-Link IV 解串器配合使用

Guru**** 2505805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469296/j7expa01evm-fpd-link-iii-based-ov2312-camera-not-working-with-fpd-link-iv-deserializer

器件型号:J7EXPA01EVM

工具与软件:

尊敬的 FPD-Link 团队:

我正在运行采用 AM62A 上 Fusion 2板的 FDP-Link III 摄像头。 下面是我的设置:

到目前为止、我已经使用上述设置成功运行了 IMX390 (基于 FPD-Link III)。 但是、我遇到了 OV2312 (也是 FPD-Link III)的一些问题、OV2312有两个虚拟通道、一个用于 RGB、一个用于 IR。 我看到的行为包括:

当摄像机连接至 CAM1时:

  • 仅流式传输 IR:我了解到闪烁的图像、
  • 仅流式传输:我没有得到任何图像

 当摄像机连接至 CAM2时:

  • 仅 IR:图像正常
  • 仅 RGB:图像是暗的
  • 流式 RGB+RGB:有时 IR 很亮、但闪烁、有时 RGB 是黑的

 此 OV2312摄像头同样适用于 Fusion 1 (FPD-Link III)。

我要使用 Processor SDK Linux: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/media/i2c/ds90ub960.c?h=ti-linux-6.6.y 中的 UB960驱动程序。  

我是否错过了使2虚拟通道摄像头无法正常工作的任何东西?

谢谢你。

此致、

建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我认为这些问题要提交给 FPD-Link 团队、因此要改变负责任的组织。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    就 FPD-Link 器件而言、对启用虚拟通道没有特殊要求。 您是否知道您使用的处理器/SoC 是否能够支持虚拟通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    是的、SoC 支持虚拟通道。 同一个 OV2312摄像头可以使用 FPD-Link III 解串器正常运行。 这是否可能是 UB953串行器和 UB9702解串器之间的一些兼容性问题?

    我尝试了另一款使用 Fusion 2的 FPD-Link III 摄像头。 它也不起作用。 从摄像头传输到显示器的数据流式传输为我提供了一个绿色屏幕。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    953和9702是兼容设备。 只要您在向后兼容模式下运行、FPDIV 器件就向后兼容 FPDIII 器件。 如果解串器从串行器接收数据、则很可能会 将其配置为正确的模式。 可能值得检查的是摄像头-串行器接口和解串器-处理器接口之间的 MIPI 配置是否与预期相匹配。 例如、MIPI 通道数和通道速度。 此外、您是否检查了器件寄存器中的错误以确定输出的数据是否有效?