This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:错误密钥事件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461762/tca8418-false-key-event

器件型号:TCA8418

工具与软件:

您好!

我遇到了一个错误、在正确的按键和按键释放事件之间、我会收到错误的按键和按键释放。 这并不总是发生,当它发生时,它是非常短暂的。 不仅是这个,但我只能看到这个重复的键,当按下一个特定的键。  

例如、使用密钥代码:

  • 129.
  • 130
  • 2.
  • 1.

129和1应该是唯一的密钥代码、但130和2将会错误生成。  

我将矩阵的 KP_GPIO 设置为1、将 GPI_EM 设置为0、将 GPIO_INT_EN 设置为0、将去抖设置为0以启用、并将 CFG 设置为0x19。

如果有人以前遇到过此问题、或者知道问题可能是什么、请提供任何意见。 谢谢!

e2e.ti.com/.../tca8418.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir:

    您是否曾在数据表第9.1.1节的重影注意事项中仔细检查过您的关键事件案例? 我们能排除重影吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。 我相信我们可以避免重影、因为在我的外壳中只按下一个键、而不是多个键。  

    此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir:

    您是否有 可供审阅的原理图?  

    您是否还可以仔细检查开关阵列中是否存在焊接错误或芯片本身的焊接错误?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    是的、我做到了! 我把它附在这里。 我没有看到任何焊接错误、但可能有一点奇怪、那就是可以通过在 Row/Column 引脚上添加上拉电阻器来实现改进。  内部上拉电阻是否不够?  

    未显示的原理图的上部未通过跳线保持开路、并 使用 GPIO 进行按键检测。  

    谢谢! 此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布兰尼米尔。

    我们仍在对此进行研究、并将在此处进行更新。

    谢谢!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    谢谢!  

    此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir:

    该团队将于今天的美国假期结束、因此将延迟回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的更新。 我期待在可能的情况下得到回复。  

    此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布兰尼米尔、

    泰勒目前不在办公室,所以让我来这里尝试和帮助。 查看数据表、可以发现每个未使用的行或列引脚都应上拉(10kΩ)至 VCC。 是否可以在第4-7行和第5-9行尝试此操作?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您发送编修。 我们将在 PCB 上实现这个、当我们可以测试它时、我会写回。

    此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布兰尼米尔、

    听起来不错! 如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir:

    仅供参考、今天刚回到办公室。 正如 Josh 所说、如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    期待对 PCB 的更新。 请告诉我们这是否可以解决问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、泰勒和约书亚、

    对于延迟、我们深表歉意。 人民币之后、我们的工厂实施了上拉电阻、解决了这个问题。 谢谢!

    此致!

    Branimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir:  

    甜蜜。 很高兴听到 Josh 的推荐成功了!  

    此致、

    Tyler