This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321配置

Guru**** 2847890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2013, TUSB321, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469748/tusb321ai-tusb321-configurations

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:TUSB321、TPS2013、

工具与软件:

我正在设计一个使用 TUSB321来确定高速通道交换的系统。  数据为私有数据、不用于其他 USB-C 系统。 所有电压均符合规格、以防有人将其连接到手机或笔记本电脑。

电路板 A: 可以供电、但永远不需要电源。 配置为 DRP

电路板 B:需要供电并配置为 UFP


选项:
1) 1)板 A 连接到板 B

在此配置中、DRP 端口必须作为 DFP 提供、并为 UFP 器件提供5V 电源。

2)两个板 B 相互连接。 两侧都是 DRP 中的芯片、必须弄清楚谁是 DFP、谁是 UFP。 我真的不在乎、但我确实需要两侧的 DIR 引脚来知道如何交换高速通道。 无论朝哪个方向、这两个电路板之间都不得有功率流动。

电路板 B 很容易就把它弄明白了。

电路板 A 有点难。 我知道芯片的配置方法、但是功耗是个问题。 此板具有自己的5V 内部电源。 我可以用它为 VDD 供电。 但我不确定 VBUS_DET 应该连接到什么。

到目前为止、我唯一能说明的就是在连接器 VBUS 上放一个二极管、这样电源只能从板中流出。 但我不喜欢压降。 电路板 B 不关心电源电压是否稍低、但我不确定板 B 上的 TUSB 是否较低且没有出现。 我研究了一些 PFET 选件、但是这些选件需要是自动的、只需阻止电流进入电路板。 到目前为止、我还没有弄清这个问题。

任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    Ma Bendong 说:
    2)两块板 B 互相连接。 两侧都是 DRP 中的芯片、必须弄清楚谁是 DFP、谁是 UFP。 我真的不在乎、但我确实需要两侧的 DIR 引脚来知道如何交换高速通道。 两块主板之间的两个方向均不得有功率流过[/报价][quote userid="151944" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469748/tusb321ai-tusb321-configurations 板 B:需要电源并配置为 UFP

    我不知道您的意思。 如果插入时两个 UFP 不起作用、您是指此处的电路板 A 吗?

    [引用 userid="151944" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469748/tusb321ai-tusb321-configurations。到目前为止、我唯一能想到的是在连接器 VBUS 上放一个二极管、这样电源只能从电路板流出。 但我不喜欢压降。 电路板 B 不关心电源电压是否稍低、但我不确定板 B 上的 TUSB 是否较低且没有出现。 我研究了一些 PFET 选件、但是这些选件需要是自动的、只需阻止电流进入电路板。 到目前为止、我还不能分辨出这个问题。

    您可以使用板 A 上的 MOSFET 切断电压并通过 SoC 上的 GPIO 控制发送手动触发、以便在板 B 插入时将5V 连接到、但在插入板 A 时保持信号。 是否可以读取一些区分电路板 A 和 B 的识别代码或寄存器?

    否则、使用二极管+升压稳压器来补偿二极管上的损耗是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是董事会 A.

    不需要、也没有任何寄存器或其他东西来知道连接器、甚至有人插入了电话或电源模块。 我必须小心、确保它与我不打算使用的配置兼容。 有人会尝试它。

    MOSFET 将不工作、因为 SoC 在给电源之前、不知道已连接电路板 B。 并且我无法打开电源、除非我知道它是板 B。我的意思是、我想我可以一直开启 MOSFET、直到我知道它是板 A、但在两块板 A 都开启 MOSTFET 时、会有一个小窗口。  ID 引脚只会变为低电平、当连接了 DFP 端口时、高电平可能意味着无连接或 UFP、因此我无法实际使用该引脚。 这也不起作用。  
    是的、我想把板调节器放在5.25、但不想推动、有其它使用稳压器的部件使用 NE 为5.5V

    如果 ID 引脚在检测到 UFP 时变为低电平、我可以用该引脚关闭连接器的电源、但它不能、因此、没有乐趣...

    VBUS-DET 如何?您知道如何在电路板 A 上连接它吗? 数据表显示将其连接到 VBUS (w/900KOhm)、但在板 A 上、VBUS 从未开启。 双翻滚状态机可以正常工作吗?


    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的头,我的头,我的头,我的头,我的头,我的头,我的头,我的头...

    这两块主板之间的任何方向电源都不得流动。

    为什么电力不能流过这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电路板都有自己的5V 开关稳压器。 如果一个电压略微(甚至 Mv)高、电流将开始流向另一个并提供其所有需求。 这些板实际上都在网状网络中、每个板都有4个相邻板的端口。 这可以通过单个稳压器快速螺旋式失控、从而尝试为数十块电路板供电。 因素将过载、稳压器将关闭等。  

    这种事情永远不应该被允许发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    感谢您的讲解。 只是为了再次确认我对问题的理解。

    电路板 A:DRP、具有可提供电源的内部提供的5V 电源

    电路板 B:UFP 且需要电源

    电路板 A ->电路板 B:作为 DFP 和 UFP 进行连接、所有连接正常

    电路板 B ->电路板 B:连接两个 UFP 而不加电、导致其无法正常工作

    电路板 A ->电路板 A:DRP 将一个端口配置为 UFP、将另一个端口配置为 DFP、但 Vbus 无法通过连接进行传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我想我要使用二极管、将稳压器设置为5.25V

    但我仍需要了解 VBUS_DET。 目前尚不清楚如何将其与配置为 DRP 的芯片连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    是的、看起来二极管和升压可能是此处的最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在线上阅读了很多消息、有一些评论担心只是将 VBUS_DET 连接到 VBUS (即使在上电时也始终为5V)。 我没有这种选择。 这就是我选择 TUSB321的原因、因为它价格便宜、而且不需要 MCU。

    您自己是否使用过这款芯片? 不确定您在此的具体专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    [报价 userid="151944" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469748/tusb321ai-tusb321-configurations/5643109 #5643109"]VBUS_DET 到 VBUS (即使上电也始终是5V)

    在 CC 通信确认哪个端口将用作 DFP 和 UFP 之前、绝不会设置 VBUS。 请查看以下常见问题解答、其中介绍了如何通过 Type-C 连接器控制 Vbus。 您是否未在设计中使用 Vbus 开关?

    常见问题解答: (18)[常见问题解答]如何通过 USB-C 端口控制 VBUS -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    请在此处分享您的设计方框图。 我不确定我是否理解您所说的网状

    主板实际上是网状的、每个主板有4个与其邻居相连的端口。 [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略网格注释、这对问题并不重要。

    该图很奇怪、请说明、下游器件如何在没有电源的情况下协商 CC?
    这张照片表示、在确定卷轴之前、不应向下游设备供电。


    不需要发送 VBUS 电源、以便下游的 TUSB321 VDD 处于活动状态、以便芯片可以打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TUSB321可以在没有电源的情况下为 DRP 实现 CC magic、那么我可以只使用 TPS2013来实现 VBUS、这也是可以实现的。 由于只有 DFP 压降将打开开关、因此我不需要在5V 到 VBUS 之间使用二极管。

    请确认此陈述的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    CC 协商在 CC1和 CC2引脚上完成。  

    DFP 将始终通过电阻器 Rp 端接至3.3V 或5V、或用作电流源

    UFP 始终通过电阻 Rd 具有接地端  

    DRP 将在 DFP 终端和 UFP 终端之间定期切换。

    谈判几乎是立即完成的、各项步骤更接近于并行而不是按顺序进行。

    1) 1)通过查看哪个 CC 引脚被拉至超过检测阈值的电压来确定电缆的方向。  

    这些是所有 DPF 终端的阈值。

    使用的电阻值如下所示:

    2) 2)使用 CC 引脚上的电阻值确定 Vbus 上的拉电流能力。

    3) 3)提供 Vbus

    CC 通信的工作原理如下。

    如果器件在没有 Vbus 的情况下未供电、这称为电池电量耗尽模式。 在此模式下、端口不能是 DRP 或 DFP。 它只能是 UFP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很多细节,但它没有回答我的基本问题。 TUSB321具体如何在未通电的情况下执行协商。 您是否试图告诉我、它具有内部封装电阻器、可接地该电阻器、即使 VCC 为0V 也默认启用。

    如上所述、如果属实、则 A 板上的 ID 可以驱动 用于 VBUS 的 TPS2013、并且我不需要该二极管。 请确认。

    最后一个问题、因为您称之为电池电量耗尽模式。 正如我们所描述的那样、我是否需要将 TUSB321AI 用于所有工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 查看 TUSB231AI 数据表、7.4.3无电电池模式定义为 VCC = 0V、在此模式下、CC 引脚默认为5.1K 下拉至 VSS。  

    我想关于涵盖了我的问题。 谢谢