This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:两个 DP83TG720 RGMII 互连

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470426/dp83tg720s-q1-two-dp83tg720-rgmii-interconnect

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

您好团队、

我想               、两个 DP83TG720芯片 RGMII TXD 是否可以互连 RXD、我想让 SPE 转 SPE 电路板来增强 SPE 信号、、换句话说、 如所示

DP83TG720EVM-MC 、       、使用 DP83TG720替换 DP83867867!μ s   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、根据建议、两个 DP83TG720 PHY 可以背对背连接。  如果出现与 EVM 类似的需求、最好使用某种控制器进行配置、以便轻松进行任何调试。

    此致、

    Undrea.