This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:IO 电平是否遵循 VCC?

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471721/tca9539-q1-is-the-io-level-following-vcc

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAL6416、TCA6416A

工具与软件:

IO 电平是否位于 VCC 之后、还是只要电压低于 VCC 就允许? 如果 VCC 为3.3V、则是1.8V 和3.3V 允许的 IO 电平、或者它只能是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       不允许 VIL 和 VIH 之间的电压。 因此、您必须使用3.3V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiwen:

    根据您的说明、IO 级别遵循 VCC。  

    如果 I2C 和 GPIO 电平侧需要单独的逻辑电平、请考虑 TCA6416A 或 TCAL6416。  

    在查看汽车器件时、我们的 Q1中没有 TCAL6416或 TCA6416A。  

    但我们确实使用 TCA6408A-Q1、但这是一个8位 I2C IO 扩展器、而不是16位。  

    此致、

    Tyler