This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:MCAL 许可证访问

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471374/tcan4550-q1-mcal-license-access

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其项目中使用 TCAN4550-Q1。 我们以前提供过 MCAL。 当他们使用 EB 配置 TCAN4550-Q1并生成代码时、它会提示需要以下许可证。 我们的 MCAL 是免费的、对吧? 客户可以从哪里获得许可证? 谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    是的,我们的 AUTSAR TCAN4x5x MCAL 驱动程序是免费的,没有任何特殊的许可证。  此问题可能与 EB Tresos 安装和配置相关、而不是与 TCAN4x5x 驱动程序文件本身相关。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 MCAL 代码所基于的 MCU 是什么? 它是否有相应的 EB 软件? MCAL 代码是否绑定到特定 MCU?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    MCAL 代码不绑定到特定的 MCU。  如下图所示 TCAN45xx 软件用户指南 (链接)直观地展示了 MCAL 代码在固件堆栈中的位置。  除了 TCAN4x5x AutoSAR 安装程序中提供的信息外、我们没有任何其他信息可以共享。

    此致、

    Jonathan