This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZR 的外壳温度(°C)最大值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471908/dp83869hm-case-temp-c-max-of-dp83869hmrgzr

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 DP83869HMRGZR 的外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关热计算、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../spra953d.pdf。  

    DP83869HM 最高结温为150°C。 您需要计算最高外壳温度、这样便不会超出150°C 的最高结温。

    谢谢

    David