This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:原理图审阅

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471957/tcan2451-q1-schematic-review

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮忙看一下原理图并提供一些建议吗? 谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我对原理图有一些评论。  

    1.确保 VSUP、VSUPB 和 VHSS 上的0.1uF 电容器尽可能靠近引脚-看起来只有2个、因此我要添加第三个0.1uF 电容器(每个电源引脚一个)

    2. 对于 VCC2到 VCAN 的连接、我会再添加一个0.1uF 的电容器、以便每个引脚都有自己的0.1uF 电容、并且这些电容应尽可能靠近引脚。  

    3.在 SPI 线路和 CTXD 线路上有很多小值电容器-客户可以将它们作为焊盘保存-但我不一定会安装它们、除非测试后绝对需要它们、因为我们不需要在这些线路上使用这些电容器、而且这种情况并不十分普遍。 我不认为它们会导致太多问题、但我认为在大多数情况下都不需要它们、因此我会保留它们 DNI、除非测试证明它们是必要的、只要它们有焊盘、就不必重新设计才能在以后安装它们。  

    4.客户如何计算降压转换器的电感? 对于5V 输出(VSEL 连接到 GND)、我们建议4.7uH、并且客户将其加倍-因此我们的建议是4.7uH

    这些是我的主要关注/评论-但如果您能回答第4点、我会很感激!

    此致!

    Parker Dodson