This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:替代 MAX22500E

Guru**** 2755885 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470514/thvd1410-substitute-of-max22500e

器件型号:THVD1410

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 RS485收发器并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ A

(1) THVD1410具有扩展共模表示法、数据表指出、即使超出一般的 RS -485规格、其抖动也很低。

假设具有扩展共模符号的器件适用于远距离传输是正确的吗?

(2)我曾考虑将 SN65HVD2x 用作 MAX22500E 的替换器件、该器件相当旧。

如果可能、我想考虑使用更新的产品。

另外、内置均衡器在1Mbps 或更高的速度下有效、而1Mbps 仅对远距离应用有效、因此我要寻找替代产品。

(3)您能否为高速 远距离传输提供其他器件?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="119143" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470514/thvd1410-substitute-of-max22500e "]

    (1) THVD1410具有扩展共模表示法、数据表指出、即使超出一般的 RS -485规格、其抖动也很低。

    假设具有扩展共模符号的器件适用于远距离传输是正确的吗?

    [报价]

    当接地漂移较大时、扩展共模会有所帮助。 尽管 RS485标准的共模范围通常就足够了、但距离较长的通信会更频繁地发生这种情况。

    [报价 userid="119143" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470514/thvd1410-substitute-of-max22500e "]

    (2)我曾考虑将 SN65HVD2x 用作 MAX22500E 的替换器件、该器件相当旧。

    如果可能、我想考虑使用更新的产品。

    另外、内置均衡器在1Mbps 或更高的速度下有效、而1Mbps 仅对远距离应用有效、因此我要寻找替代产品。

    [报价]

    我知道、这是唯一具有内置均衡器电路的器件系列。 这些器件已经历了我们较新的12英寸晶圆重新设计、因此该器件从技术角度而言是全新的。

    (3)您能否提供另一款用于高速 远距离传输的设备?

    我认为您选择的 THVD1410是远距离传输的理想选择。 该器件在54欧姆负载时的 VoD 典型值为3.5V。 适用于慢速数据速率和长距离的 VoD 越大、您获得的信噪比就越高。 我认为我们没有其他许多器件具有比这更高的 VoD。

    如果您有专用的 RS485接收器(不是发送器)、则 SN65HVD2x 系列非常适合远距离接收。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    "你是我的!

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi