This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75162B:如何配置未使用的引脚

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75162B, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469470/sn75162b-how-to-configure-unused-pins

器件型号:SN75162B
主题中讨论的其他器件: SN75176B

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN75162B 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我对 SN75176B 有2个问题。

您能提供建议吗?

(1) 如果 SRQ、DAV 和 NDAC 等信号线的端子侧连接到 GND 且总线侧保持开路、是否存在故障?

(2)您能告诉我如何处理未使用的引脚吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    您是否要询问有关 SN75162B 或 SN75176B 的问题–它们是非常不同的器件–一个是 GPIB 收发器、另一个是 GPIB-485 RS;完全不同的标准–因此您在哪个部分疑问。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    这是有关 SN75162B 的问题、客户正在考虑 GPIB。

    SN75176B 是一个拼写错误。 我很抱歉。

    您能说明如何配置有关 SN75162B 的未使用引脚吗  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    没问题-我只是想确保我查看的是正确的内容、因为每个器件对未使用的引脚的处理方式都不同。  

    大家现在可以看第一个问题。  

    对于 SRQ、DAV 和 NDAC、您不应将引脚悬空在总线侧-如果这些引脚未使用、则所有引脚都端子侧和总线侧。 原因是、如果 IC 的逻辑控制使接收器处于活动状态(总线到端子数据流)、则接收器将处于开路状态并且电压未定义、这可能会导致毛刺脉冲和电源电流波动、而这可能会在系统级出现问题。  

    对于第二个问题:

    如果应用中的端口始终是输出、而绝不是输入、那么您可以将其悬空-如果该引脚可能由于器件的逻辑控制而变成输入、它应该接地或连接到 VCC -本质上、最好将该器件的所有未使用的引脚都接地以避免出现问题。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有另一个问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi