This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65/75DPHY440SS

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471061/sn65dphy440ss-sn65-75dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

工具与软件:

嗨、团队:

关于 SN65DPHY440SS、SN75DPHY440SS  

我的客户 Samsung TV 现在正在寻求将 MIPI 相机设计融入电视之中。

 

对于超大屏幕电视、MIPI 摄像机到电视 SoC 长度几乎超过1M。 (取决于英寸电视面板)

TI 拥有 SN65/75DPHY440SS 器件、我的问题是、

 

  1. MIPI 摄像头到 SoC 支持的最大长度是多少? 最大 FR4为12英寸? 最大值是多少?  (数据表位于第20页。 图片显示为12英寸)

 

  1. 如果它仅支持12英寸。 要覆盖1米长的距离、我可以串行使用3或4个设备吗?

  1. 或者我们是否有任何高效的其他解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440具有接收器均衡器和发送器预加重功能来补偿通道 ISI 损耗。 三个 RX 均衡级别在750MHz 下分别在0dB、2.5dB 和5dB 下可用。 两个 TX 预加重电平分别为0dB 和2.5dB。 根据通道损耗和 DPHY440的位置、我们可以使用 RX 均衡器和 TX 预加重功能来实现理想结果。

    我们是否知道该1M 布线/电缆的损耗? 所需的数据速率是多少?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题、

    我们是否知道该1M 布线/电缆的损耗? 所需的数据速率是多少?

    ->他考虑了2种解决方案。 在 FPCB 上预计为0.2dB。 FFC 时增益为0.5dB。

      数据速率=  1920x1080x60x24 = 2,985,984,000bps

    刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际带宽会更高、因为您必须在计算中采用水平消隐和垂直消隐。 由于 DPHY440能够在750MHz 提供5dB 均衡补偿、因此我认为这两种解决方案均不存在支持问题。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    还有一点、  

    数据表显示"在1.5Gbps 速率下支持多达4个通道"、这是否意味着每个通道支持1.5G? 或总通道支持高达1.5G?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    每通道速率为1.5Gbps。

    谢谢

    David