This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 输出

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469441/ds250df230-cdr-output

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

下面是一些相关问题、让我来问您一些其他问题。

DS250DF230:有关解锁时间的其他问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

即使释放锁定、是否可以在不绕过的情况下继续 CDR 输出?

感谢您的支持!

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    感谢您的提问。  我不确定我是否了解您的问题的背景。  请帮助添加更多详细信息、以便更好地回答您的问题。

    如果 CDR 没有锁定且未旁路、您希望重定时器输出什么输出?

    通常、如果 CDR 没有锁定、则重定时器配置为输出静音信号或 CDR 旁路信号。  CDR 旁路信号仍受 CTLE 的影响。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    让我改变一下问题。

    在数据表中的"8.2功能方框图"中、

    也就是说、您可以使用选择器在原始、重定时和 PRBS 之间切换、

    但是、即使锁被释放、您也能选择"重定时"吗?

    感谢您的热情支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    当 CDR 未锁定时、寄存器0x1E[7:5]控制输出 MUX。  当 CDR 锁定时、寄存器0xA5[7:5]控制输出 MUX。

    查看0xA5、3b001选择重定时数据作为输出。  您可以尝试为寄存器0x1E[7:5]设置相同的值、但 TI 不支持这种设置、我不确定输出会是什么。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    非常感谢您的答复,很抱歉我的答复晚了。

    让我理解您的答案如下:

    因此、如果我们将1E[7-5]寄存器设置为"001"、使能输出"重定时器数据"的 A5[7-5]设置相同、则输出信号数据是未知的。
    这意味着 TI 不能保证1E[7-5]设置为"001"时的输出数据、即使输出了某个信号、用户也不应使用该设置。

    我的理解是否正确?

    非常感谢你的善良。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    是的、您的理解是正确的。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Takumi