This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:可以

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470731/dp83822if-ok

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

尊敬的经理:

我使用的是 PHY、DP83822IFRHBR。

使用时我有以下问题。

请告诉我如何解决。

-所需设置

 * 1. MLED ROUT 到 LED_0 :将 bit[1:0]设置为11 @0x0025

 * 2. MLED 配置为 TX 活动:将 bit[6:3]设置为001 0 @ 0x0025

 * 3. LED_0闪烁速率设置为20ms:将 bit[10:9]设置为00 @ 0x0018

-良好的操作

 *高于1、2设置

-运行不良

 *以上3.

 *即使我通过 bit[10:9]@ 0x0018寄存器更改闪烁速率、LED_0的行为也始终相同。

  -例如:当 TX 在每500ms 时,LED_0保持低电平350毫秒,然后变为高电平150毫秒。

 * 0x0018的初始值为0x4000、并确认当 bing 设置为20ms (0x0000)后它变为0x0000

-问题

 如何更改 LED_0闪烁速率?

此致、

DaeJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DaeJin:

    尝试避免执行步骤1和2、以使 MLED 不路由到 LED_0。 要启用基于链路活动的闪烁、请将 LED 配置寄存器设置为"0"

    这么做时、您是否能够看到 LED_0闪烁速率的变化?

    或者、保留步骤1和3、但尝试将 MLEDCR [6:3]设置为1000、以针对 TX/RX 活动闪烁而不是仅针对 TX 活动。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shane

    感谢您的答复。

    我的 答复是由于假期的利率。

    我将 LED 配置寄存器设置为0时、LED_0闪烁速率会发生变化。

    (但是、我必须将 LED_0极性设置为"1"、这样 LED_0就会按如下方式变化:H -> L (设置时间/2)-> H)

    示例:设置50ms => H (975ms)-> L (25ms)-> H..REPEAT

    不过、当我将 LED_0设置为 MLED 输出时、闪烁速率不会改变。

    (但是、LED_0极性已更改)

    例如:TX (每500ms 一次 )&& LED_0极性更改为"1"=> H (350ms)-> L (150ms、从未更改)-> H...重复

    当 仅发生 TX 活动时、我如何设置 LED_0会亮起50ms?

    此致、

    DaeJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨

    "TX 活动"MLED 设置不支持 闪烁模式。  如果需要 LED 闪烁、请尝试将 MLEDCR [6:3]设置为1000以指示 TX/RX 活动闪烁、而不是仅设置为 TX 活动。

    我不知道有一种方法可以为"TX 活动"设置设置 LED 闪烁速率。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    感谢您的回答。

    根据您的回答、似乎我想要的行为不受支持。

    所以、当将 LED 设置为 TX 活动时、是否不可能调整 TX 时的 LED 开启时间?

    我再次提出这一问题、因为这一设置很重要。

    此致、

    DaeJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。 无法调整此 LED 的"开启"时间、因为它直接与接口的活动相关。

    此致!

    Shane