This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:TMDS 通道交换问题和放大器;信号完整性问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472472/sn65dp149-tmds-lane-swapping-issue-signal-integrity-concerns

器件型号:SN65DP149

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们向 DVI 通道添加了串联电容器以产生交流耦合 TMDS 信号、然后使用 SN65DP149将这些信号转换为 HDMI 输出。 但是、我们注意到在我们的原理图中、 线对2连接到线对0、线对0连接到线对2 IC 引脚排列。

我们已经制造了这块板、在生产中、我们观察到了这块板 某些显示屏的眼图测量不良和兼容性问题 . 我们能够通过调整使其正常工作 EQ 设置 . 我们当前的配置为:

  • I2C_EN/PIN→低电平
  • PRE_SEL→开路
  • EQ_SEL→开路
  • HDMI_SEL→Low
  • Slew_CTL→Open

此外、我们有时会观察到一个 引脚21和22上出现显著的阻抗压降 当发生这种情况时、 显示屏不显示任何图像 . 仅当我们更换 IC 时、该问题才会得到解决。

我们不确定这些问题的确切原因。 可能 交换通道连接 是导致这些问题的原因吗? 我们是否需要更新原理图、还是可以继续进行该设计?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享电路板的原理图? 我可以回顾一下、以便更好地了解它是否起作用。

    如果您想私下共享、则可以接受我的友谊申请、并在 E2E 上使用直发邮件功能。 这将创建一个单独的空间、只有您和我才能查看  

    此致!

    Shane