This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822在以太网自动协商通告中发送不需要的(&quot);下一页"位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470785/dp83822h-dp83822-send-unwanted-next-page-bit-on-the-ethernet-auto-negotiation-advertisement

器件型号:DP83822H

工具与软件:

您好!
我们正在使用 DP83822、并注意到自动旋转位流上有活动的"下一页"位。

此处是来自 DP83822的测量位流




最后一位是"下一页"、它是"1"。 但是在寄存器 0x0004 (自动协商广播寄存器(ANAR))中、我们得到的是"0"。
当我们在该位上需要"0"时、为什么 MAC 会发送"1"?



这里是几乎所有寄存器的转储(奇数位置是寄存器编号、evens 是值)、寄存器0x0004 以红圈显示。 此寄存器中的值为0x0141 (下一页位=0)



提前感谢、
Jiri


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    是否存在此问题影响的功能问题? MAC 之间的通信是否正常?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们遇到了兼容性问题。 启用自动协商后、我们的器件与 DP83822无法建立链路。 对于某些器件、它可以正常工作、但对于其他器件、它无法正常工作。

    例如、它无法连接到戴尔笔记本电脑上的 Intel(R) Ethernet Connection (23) I219-LM。 仅在禁用自动协商时才有效。

    因此、我们正在尝试找出问题的根本原因。 原理图遵循数据表中的建议、与数据表相比、测得的信号看起来非常完美。

    我们发现与预期状态只有一个偏差:"下一页"位。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于某些设备、它可以正常工作、但对于其他设备、它无法正常工作。

    "它"是指不是 DP83822的器件吗? 或者您是否在说 DP83822无法连接到戴尔笔记本电脑上的 Intel PHY?

    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题是由我们的软件导致的、该软件没有等待足够长的时间来完成自动协商、并试图过早地重新启动它。 因此、DP83822开始通过快速链路脉冲(FLP)以不一致的状态发送自动协商数据。 PHY 的内部状态机似乎继续独立运行、如果它在任意点重新连接到链路、则可能会发送截断或无效的广播数据、从而使情况更糟。

    我附加了一个图像、说明了当在序列中间重新连接 PHY 时、自动协商数据如何被截断。

    下面我们举例说明:
    *仅传输自协商数据的最后3位。


    下一个自协商帧的前12位不完整。


    现在它可以运行、但仍然有两个未决问题:

    1. 当配置寄存器设置为"0"时、DP83822为什么会发送"下一页位"= 1?
    2. 为什么 DP83822可以发送无效/不完整的自动协商数据?

    此致、
    Jiri


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    因为以太网通信在正常工作、所以我不太关注自动协商过程的细节。 可能是、当正确配置 PHY 而未在自动协商收敛之间重新启动时、此行为不存在、或与通信的整体功能无关。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、我感谢您的答复、但我相信您在这里缺少核心关注点。

    的技术要求 安全性、兼容性和可靠性 至关重要。 我只能确认某件事情在我的特定条件下"有效"是不够的—我需要确保它有效 始终如一地、在现在和未来的所有运营条件下运行 .

    每当我发现预期行为和实际行为之间存在差异时、我都会 有义务的 评估该偏差是否会影响我们产品功能的这些关键方面。 忽略此类差异只是因为在专业工程环境中、"IT 可行"是不可接受的方法。

    此致、

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PHY 未突然重新启动、此行为是否仍然存在? 您能否提供该行为中代码字的 FLP 屏幕截图? 正常通信时是否所有代码字都显示在下一页? 突然复位可能会使 PHY 进入未知状态。

    如何复位 PHY? 是通过 HW 引脚还是通过寄存器进行连接? 对于 IF VIA 引脚、RESET 置位多长时间? 我期望 在复位时停止通信、以便 PHY 正确复位。   

    此致、

    Gerome.