This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2450-Q1:Q&A 看门狗用例

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472449/tcan2450-q1-q-a-watchdog-use-case

器件型号:TCAN2450-Q1

工具与软件:

您好!

您能告诉我 Q&A 看门狗的预期用例是什么吗? 您是否有推荐的应用?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    QA 看门狗用例与其他看门狗相同-这是一种确保控制器和 SBC 之间保持通信的方法。 您可能希望使用 QA 看门狗、而不是窗口或超时、因为它要求控制器在定义的时间段内正确回答问题-这增加了复杂性、不仅可以确保通信链路按时间间隔存在、还可以确保控制器以预期的方式响应。  

    最终-它只是在测试中添加另一层、使控制器不仅需要在正确的时间段内做出响应、还需要确保控制器正在发送预期的数据。 例如、如果控制器发送的数据存在问题、但仍符合时序要求、则看门狗超时和窗口看门狗可能无法检测到该问题-但是、在将 QA 用于看门狗时、QA 看门狗可能会检测到链路上的数据错误。  

    大多数应用不需要 QA 看门狗即可正常运行、但它可以添加另一层保护、因为必须在控制器处计算看门狗触发器才能正确回答问题。  

    此致!

    Parker Dodson