This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:案例号 CS2671363 -验证 DP83865DVH/NOPB 部件标记

Guru**** 2585425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472255/dp83865-case-cs2671363---verification-of-part-marking-for-dp83865dvh-nopb

器件型号:DP83865

工具与软件:

GDMS 工程正在尝试确定此产品的故障是否是由于1)接收到假冒部件或2)有缺陷的组件造成的。  这是初始请求的一部分、供 TI 根据器件标识验证收到的器件实际上是否为正品器件。  请参阅随附的"已知正常器件"和"可疑器件"图片.e2e.ti.com/.../U22-Flags-_2800_003_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、请允许我联系我的内部团队、但我想对 NRND National 器件有一些预期、因此对其支持非常有限。 我会在收到来自团队的消息后立即更新。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的团队能够确认右侧产品是合法的。 左边的产品似乎预计将在2008年左右生产。 但是、正确的零件是在2013年左右制造的。 字体差异的原因可能是收购了 TI/National Semiconductor、因为右侧字体与当今的现代器件一致。

    此致、

    Gerome.