This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:VCC 和 GND 之间短路=>DP83848I 损坏

Guru**** 2915020 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472509/dp83848i-short-across-vcc-and-gnd-damaged-dp83848i

器件型号:DP83848I

工具与软件:

我们使用了 DP83848I。 根据指南创建设计。  
电源电压稳定在3、3V。  IC 还有一个连接 STM 处理器的 RMII 接口。
在另一侧、它通过变压器连接到 RJ45连接器。  
在我们首批开发板的3%中、它们有相同的缺陷原因。 原因是 Vcc 和 GND 在 DP83848I 上有短路。
如果 我们移除或更换 DP83848I、则不再存在短路。
是否有人对此有相同的问题或可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用正常工作的 DP83848 DUT 并将其放置在显示短路行为的电路板上、会发生什么情况? 这能够确定是否存在导致短路的设计/制造裕度。  

    此致、

    Gerome.