This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:澄清了 S 引脚真值表

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471619/ts3usb30e-clarification-on-s-pin-truth-table

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

工具与软件:

您好、支持团队:

我了解了如何 在对主机进行编程时或在 UART 器件断电以降低功耗时、使用 TS3USB30EDGSR 来禁用 UART 与主机的连接。

我在 MCU 上只剩下一个 IO 引脚、我想检查是否可以通过上拉电阻器将 S 和 H 均拉至高电平以默认禁用总线?  真值表不显示 S 是否可以通过 OE 为高电平并且仍然断开连接。

或者、我可以将 S 永久拉至地、然后直接将 OE 拉至低电平以根据需要启用总线?

谢谢

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以这样做。

    但是信号是 USB 还是 UART? 要断开 UART 信号、您只需使用 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复。

    是的、这是 UART、并且仅以38k 波特运行。  我曾看过 SN74LVC2G66、但它通过我的电路板上的布局错误而不能很好地工作、因此我会坚持使用 TS3USB30EDGSR 来完成任务、一切都需要更高的成本。