This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C-DESIGNER:I2C 规格

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472335/i2c-designer-i2c-spec-q

器件型号:I2C-DESIGNER

工具与软件:

请问、一个 i2c 从器件是否支持标准模式和快速模式、而实际的主器件是否提供98Khz 信号、此时时序是按照哪种标准进行的?

例如、经测量、设置和保持时间的开始值仅为2.5us、而设置时间的结束值仅为2.5us、那么这是否满足从器件的时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个器件都支持快速模式、那么它们会相互配合、即使实际时钟频率低得多也是如此。