This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:MAX3223EIPWR

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471481/max3223e-max3223eipwr

器件型号:MAX3223E

工具与软件:

 测试发现在引脚12/13中有信号输入、但在引脚17/18中没有信号输出。 更换芯片后恢复异常。 请检查原因,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你是什么意思"恢复"和"异常"。 请显示输入和输出信号的示波器迹线、并包括引脚3/7处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请正确配置示波器;这看起来像是您使用的是具有 ×1输入的×10探针。

    电荷泵看起来正常工作、但输出接近 GND。 任一连接器上是否连接了任何部件? 在1/14/20引脚测量的电压是否符合您的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的原理图中看、我认为没有任何理由值得关注。 请跟进 Clemens 问题、并确保您正确遵循数据表驱动器输入:

    任何其他信息和细节都将有所帮助。 有关如何探测器件的图片也很有帮助。  

    此致!

    Ethan