This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:关于 ESD 额定值的问题。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471906/thvd2410-question-about-esd-ratings

器件型号:THVD2410

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 THVD2410用于其后续产品。

但他们也正在考虑使用 ADI、LTC2862AIDD-2、因为 LTC 器件具有比 THVD 更高的 ESD HBM 等级。

THVD2410 HBM     :16kV (总线终端)
LTC2862AIDD-2 HBM:40kV (人体放电模型、A 或 B 到 GND、VCC、B 或 A、VCC 和 GND 之间的1μF)

我认为 LTC 测试条件与 THVD 不同、因为对于 LTC 器件、VCC 和 GND 之间连接了1uF 电容器。

我们目前的问题如下。


如果测试条件与 LTC2862AIDD-2相同、则 THVD2410 HBM 性能能否实现40kV?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    THVD2410有可能在总线引脚上通过40kV HBM 测试。 请注意、VCC 和 GND 之间的1uF 电容器是去耦电容器、不可能更改 ESD 结果。  

    但我会问客户、为什么他们特别需要在总线引脚上提供如此高的 HBM 保护? 它们是否期望 HBM 电压高于16kV?

    此外、IEC 61000-4-2等级对于一般 ESD 保护更为重要。 本文档表明、与 HBM 相比、IEC 61000-4-2方法更为严格:

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt871/sszt871/sszt871.pdf

    与 ADI 器件的8kV 相比、THVD2410具有12kV IEC 61000-4-2保护。 这是需要重点介绍的内容。

    此致!

    Ethan