This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1:关于 DS90UH981-Q1使用 PORT_SEL 寄存器、(偏移:0x2D)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471509/ds90uh981-q1-regarding-the-use-of-port_sel-register-for-ds90uh981-q1-offset-0x2d

器件型号:DS90UH981-Q1

工具与软件:

我们需要何时操作 PORT_SEL 寄存器? 如果使用981中的间接寄存器(0x40~0x42)访问第4页中的 DPHY_SKIP_TIMING 寄存器、如何设置 PORT_SL 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhouyi:

    在 Y 分离配置下运行 UH981串行器时(当端口0连接到一个解串器、端口1连接到另一个解串器时)、应使用 PORT_SEL 寄存器。 在这些 Y 分离配置中、某些 特定于端口的寄存器具有两个寄存器副本、每个 FPD-Link 端口一个。 切换该 PORT_SEL 位即可读取/写入这些端口专用寄存器的所需副本。

     访问 DPHY_SKIP_TIMING 寄存器时不需要 PORT_SEL 寄存器、因为每个单独的 DSI 输入端口已经有两个专用的间接页面。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Nikolas