This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:FPD Link III 串行器/解串器的功率频谱密度

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471935/ds90ub913a-q1-power-spectral-density-of-fpd-link-iii-serdes

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

你(们)好

我计划 使用 DS90UB913/914A-Q1串行器/解串器 进行 同轴电缆数据传输、并将 LVDS 信号与相结合

其他射频数据(频率去视觉多路复用器)。

在哪里可以找到 LVDS 功率频谱密度信息、假设 我的外部 PCLK 将为25MHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:  

    我们没有功率频谱密度报告。  

    FPD-LINK 信号的线路速率计算如下所示、如果这对于该应用很有用:

    此致!

    佐伊