This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:不同的 X 射线图像

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471210/sn65hvd233-different-x-ray-image

器件型号:SN65HVD233

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户报告说、新旧之间有不同的 X 射线图像。 请帮助确认设备中是否存在 Andy 设计更改。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN#20230728000.1添加了一个新的组装地点、不同的地点实际上可以使用不同的引线框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    正如 Clemens 所说、设计没有变化。

    此致、

    Sean