This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1469-Q1:我想为 TCAN1469-Q1申请功能安全数据。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN4550-Q1, TCAN1473-Q1, TCAN1469-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466215/tcan1469-q1-i-would-like-to-request-functional-safety-data-for-tcan1469-q1

器件型号:TCAN1469-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1473-Q1、TCAN1463-Q1 、TCAN4550-Q1

工具与软件:

请提供 FMEDA 和安全手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

    遗憾的是、在器件发布之前、功能安全信息不可预览。 当器件上市后、这些信息将发布在 TI.com 上。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想申请一个类似的 IC。 例如、TCAN1463Q1等带有 FMDEA 和安全手册的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

    这种类似的 IC 有哪些要求? TCAN146x-Q1是我们具有的唯一用于 CAN FD SIC +局部联网的器件。

    对于 CAN FD SIC、请找到 TCAN1473-Q1。 (无局部联网)

    对于局部联网 CAN、请查找 TCAN114x-Q1系列。 (无 SIC)

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果没有 tcan1469-Q1的安全手册和 fmeda 数据、我将尝试使用 TCAN1463DYYRQ1 (这是最相似的产品)的安全手册和 fmeda 数据来响应安全功能分析。 请尽快提供 TCAN1463DYYRQ1的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道铉

    您可以在产品页面上的技术文档下找到功能安全文件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sffs454

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    大家好、我是来自 Arrow Electronics Korea 的 Chase。 我支持 do-hyun 解决这个问题。

    感谢您的支持、我通过您的链接检查了 FMEDA 表。

    此外、我们还需要获取 TCAN1463-Q1的功能安全手册。 您能否查看此文档?

    如果您需要此文档的 NDA、请告诉我。 我的客户已经签订了主 NDA。

    或者、最好为我提供文档的安全资源访问链接。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我上面介绍的文档就是有关功能安全的所有文档。 您正在查找的确切信息是什么?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢 您的支持。

    我想向您展示 TCAN4550-Q1网页、其中既有《功能安全分析报告(FMEDA)》、又有《功能安全手册》及其报告。

    https://www.ti.com/product/TCAN4550-Q1#tech-docs

    我可以获取 TCAN1463-Q1标记为红色矩形框的文档吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们没有适用于 TCAN1463-Q1的单独安全手册。 TCAN4550-Q1是一款 CAN 控制器+收发器集成器件、因此我们可提供此类文档来帮助开发人员将此器件集成到安全相关系统中。 TCAN1463-Q1只是收发器、没有 集成软件。 不过、您仍然可以使用 TCAN4550-Q1功能安全手册作为设计系统的参考、但我建议您从 CAN 控制器供应商处获取此类文档。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。
    我将尝试使用 TCAN4550-Q1的数据来使用安全手册。
    此外、TCAN1469DMT-Q1的器件型号是否会更改为 TCAN1576DMT-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

    是的、这是正确的。

    此致、

    Sean