This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:输出高电平和低电平

Guru**** 2925310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470899/thvd1400-output-high-and-low

器件型号:THVD1400

工具与软件:

 RS422侧的 THVD1400DR 的 VOH 和 VOL 范围是多少? 我知道这只是 RS422标准、但我很难找到电压逻辑范围。 我希望这是一个简单的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设输出端接正确、导致负载约为60 Ω 或100 Ω。数据表中使用|SS| VOD 和 VOC (SS)指定了输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    驱动器输出符合我下面重点介绍的 VOD 规格。 RL= 100对应于 RS -422规范、RL = 60 (或54)对应于 RS -485规范。 接收器 V_IT 是有效信号的电压阈值(也突出显示)、其中 V_IT+和 V_IT-之间的未定义。 RS -485或 RS -422的接收器规格相同。  

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您提供的信息可能是我寻求的答案。 我想提供更多信息。 根据数据表7.4部分:

    当 D 为高电平时、定义为 VOD = VA–VB 的差分输出电压为 电压 .

     当 D 为低电平时、输出状态反转、B 变为高电平、A 变为低电平、VOD 为 .

    我正在寻找上述陈述中"积极"和"消极"的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设使用5V 电源时的典型值、当 D 为高电平时、A = 3.75V、B = 1.25V;当 D 为低电平时、A = 1.25V、B = 3.75V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    Clemens 提供的值通常在正常情况下是准确的。 最重要的是电压差。 在接地漂移的情况下、电压可能是 A=7V 和 B=5.5V、但接收器输出仍将是 VOD = VA-VB、这是一个逻辑高电平信号。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能指出这些值在数据表中显示的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lu、

    这些值未在数据表中、并且大多数 RS -485数据表未明确列出这些值。  

    请参考我们的 RS -485指南、特别是图2-3: https://www.ti.com/lit/wp/slla545/slla545.pdf

    由此、可以使用 VOS 和 VD (在数据表中也标记为 VOD)来估算 VA 和 VB。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值的计算公式为 VOC (SS)±½| VOD |。