This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS552:设计问题

Guru**** 2923340 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472053/esds552-design-question

器件型号:ESDS552

工具与软件:

ESDS552DBZR 器件问题

下面显示了我对引脚映射的理解

PNI-1 signal1

引脚2信号2

引脚3 GND

我是否可以在原理图中将 PIN2保持为未连接/NC? 如果否、建议使用什么方法。 我的是单通道使用。  

我考虑将其用作 GSOT12-E3-08 [Vishay 部件]的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    是的、第2个引脚可以保持未连接状态、这不会影响另一个输入的性能。  

    您是否期望在当前设计中使用 ESDS552?

    竞争对手的器件是单向的、而我们的 ESDS552是双向的、因此可以产生较高的钳位电压、以用于负 ESD 冲击、因此我只想仔细检查一下、是否适合您的当前设计。  

    如果您采用新封装、我们提供的单通道二极管可在此处使用。  

    此致、

    Sebastian