This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS312:ESDS312

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471834/esds312-esds312

器件型号:ESDS312
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B09

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找一个具有信号端口保护功能的双向 ESD 二极管。 最大信号电平为7V、我希望钳位电压低于18V。 您是否有合适的型号?

谢谢!

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    如果这不是高速接口、我会推荐 TPD1E10B09、它的工作电压最接近7V 的最大信号摆幅。  

    这可以保护哪种信号类型? (USB、HDMI 等 等)  

    此致、

    Sebastian