This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:从端子941读取 ID 948错误。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472116/ds90ub948-q1-reading-id-948-from-terminal-941-is-wrong

器件型号:DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

嗨团队、

Tier 1:pateo.

OEM:东风

SOC 为6125。 在系统启动阶段、屏幕 ti948芯片通电。 初始化主机 ti941后、可以通过读取0x06寄存器来获取948 ID。
目前、存在通过读取941 0x06寄存器而读取错误948 ID 的可能性这一问题。 通过添加日志分析、可以消除由电压异常和锁定不稳定引起的数据异常。

屏幕948的7位地址为0x34、当前读取的两个错误地址分别为0x32和0x3f。

如果是由于加法器和解串器之间的通信异常引起的、想要知道读取941 0x06异常的过程、在建立加法器和解串器连接后自动获取解串器地址的过程中是否有像验证这样的安全机制、可以为该问题提供有效的修复方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    [报价用户 id="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472116/ds90ub948-q1-reading-id-948-from-terminal-941-is-wrong "]

    Tier 1:pateo.

    OEM:东风

    [报价]

    感谢您提供这些信息!

    [报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472116/ds90ub948-q1-reading-id-948-from-terminal-941-is-wrong "]在系统启动阶段、屏幕 ti948芯片通电。 初始化主机 ti941后、可以通过读取0x06寄存器来获得948 ID。[/QUOT]

    我想回顾 SER 和 DES 器件的启动序列、能否确认941串行器开始发送视频数据后 DES 已上电?

    • 这是中提出的另一项建议 9.2电源序列 部分、如所示、可防止948锁定在随机信号上、从而实现确定性启动行为。

    此外、如果遵循上述电源序列建议、您还可以根据检查 SER 和 DES 之间的链路完整性 在 ALP 中读取局部地图分析 并且使用本地 I2C 连接连接到948。

    如果您对上述内容有任何疑问、敬请告知!

    此致!

    Miguel