This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:TCAN3404DRBRQ1的最大外壳温度(°C)

Guru**** 2544610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471895/tcan3404-q1-case-temp-c-max-of-tcan3404drbrq1

器件型号:TCAN3404-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 TCAN3404DRBRQ1的最大外壳温度(°C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibijith:

    谢谢、请将外壳温度用作指定的最高工作温度150C。

    此致。

    Michael。