This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:IBIS-AMI 模型

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471107/ds25br440-ibis-ami-model

器件型号:DS25BR440

工具与软件:

尊敬的客户服务

您能否提供 DS25BR440 IBIS-AMI 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随附查找适用于 DS25CP104且具有与 DS25BR440相同 IO 内核的 IBIS-AMI 模型。

    e2e.ti.com/.../3157.Ds25cp104a_5F00_ver210113.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davit

    感谢您发送 IBIS-AMI 模型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您给我的 IBIS-AMI 模型中存在一个错误。

    无法加载 Rx IBIS-AMI 模型:Ds25cp104_RX_210113_x64.dll

    您能否提供解决方案或可用的 IBIS-AMI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您给我的 IBIS-AMI 模型中存在一个错误。

    无法加载 Rx IBIS-AMI 模型:Ds25cp104_RX_210113_x64.dll

    您能否提供使用 MinGW-w64编译的 AMI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种仿真器? 请注意、该模型只能在 Keysight ADS 仿真器中支持并正在进行验证。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我使用的仿真器是 HyperLynx。

    是否没有使用 MinGW-w64编译的 AMI 模型?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我们只有 Keysight ADS 的模型,但您可以申请免费试用 Keysight ADS: https://www.keysight.com/us/en/lib/resources/miscellaneous/apply-for-a-free-trial-1834446.html。  

    谢谢

    David