This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:与4个 SAM 卡兼容

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473115/tca5013-compatibility-with-4-sam-cards

器件型号:TCA5013

工具与软件:

你(们)好

我计划在我的项目中使用 TCA5013、我的主要要求是在此使用4张 SAM 卡。 根据数据表、TCA5013提供1个用户卡和3个 SAM 卡选项、因此我们是否可以将用户卡插槽配置为 SAM 卡插槽(如果有)、以满足我的要求。  

以及是否有适用于 此芯片(用于配置)的任何参考或驱动器。

不是很重要  

sabarinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabarinath 您好:

      用户卡可用作 SAM 卡。 没有驱动器 TCA5013、基本来说、它是一个多路复用器器件。  

    好的

    Brian