This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:PCIe 通道设置和 GUI 相关查询

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472502/ds160pt801-pcie-lane-setting-and-gui-related-inquiry

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

你好。 我正在尝试使用 DS160PT801通过4通道连接 CPU 和 NIC 卡。
-如果您参考配置指南,图中会显示[redacted]
->如果我只使用[编辑]有问题吗?
->在当前制造的板,[编辑]。 这会成为问题吗?

另外、在 EVM 电路中、如果我在 SigCon Architect 3.1中将 JTAG 连接到 USB2ANY 并进行自动检测、则会失败。 SMB_ADDR[1:0]通过1K 连接至 GND。 (地址0x20)

->在 EVM 电路中、引脚2、4、6、8、10为 GND、那么我是否应该将 USB2ANY 连接到 SMB 而不是 JTAG?

->如果我只使用一个 DS160PT801、应该将"Manager Address"(管理器地址)设置为"0x20"、将"Follower Address"(跟随器地址)设置为"N/A"(不适用)?

就这些。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minwook:

    由于此设备的文档机密性、我对您的帖子中的部分进行了编辑。 我很乐意 以私人 E2E 消息的形式帮助您解决这些问题。

    请接受我的 E2E 朋友申请、以便我们可以离线进一步讨论此问题。

    关于 EVM 基准的问题:

    Unknown 说:
    ]>在 EVM 电路中、引脚2、4、6、8、10是 GND、那么我应该将 USB2ANY 连接到 SMB 而不是 JTAG?
    • 应使用 SMBus 通过 USB2ANY 访问 DS160PT801的寄存器。
    [报价用户 id="641804" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472502/ds160pt801-pcie-lane-setting-and-gui-related-inquiry ]]>如果我只使用一个 DS160PT801、我应该将经理地址设置为0x20并将跟随者地址设置为不适用?[/QUOT]
    • 是的、是这样。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我接受了你的朋友的请求。

    我提到的车道有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minwook:

    支持4通道配置。 此设备的文档被认为是安全的、这就是为什么我将讨论带入私人消息中的原因。 我们可以就那里的讨论采取后续行动。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了 DS160PT801通道的原理图。 EEPROM 使用 AT24C16C-SSHM-B
    我已确认它当前已连接到 SigCon Architect 3.1。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了您为 EEPROM 提供的 DS160PT801_4x4.hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、查看原理图可以发现、A_PER (左)为 EP、A_PET (右)为 RC。
    数据表显示 RC 已连接到 A_PER 且 EP 已连接到 A_PET、但我的 DS160PT801板以相反的方式进行连接。

    我目前正在通过将 DS160PT801板连接在主板和 NIC 卡之间来测试它。
    如果我在不使用 DS160PT801板的情况下连接主板和 NIC 卡、它会连接到 Gen2、
    但如果我将 DS160PT801板安装在主板上并连接 NIC 卡、它会连接到 Gen1。
    问题是上面的 A_PER 和 A_PET 反转、还是因为我在开始时询问的配置指南中的通道?

    我已附上一张 SigCon Architect 的图片以供参考。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minwook:

    请使用我们的 E2E 私人消息继续此讨论。 如上所述、某些材料被认为 是安全的、因此我已将其从公开发布中删除。

    请注意、您可以通过网页右上角的邮件收件箱访问此私人消息。

    此致!
    David