This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:规格检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472939/tmuxhs4412-spec-check

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4212

工具与软件:

你(们)好

您能否帮助建议与 PI3DBS16212ZBBEX 相同的规范、

工作温度应为-40~-125°C…… 对于 PCIE4应用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    TMUXHS4212将是 P2P 的替代产品、但最高仅支持105°C。
    我没有看到 PCIE4的最高温度是125°C。 这是新的要求还是独特的要求?

    谢谢!
    Rami