This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:不获取3.3V 输出

Guru**** 2666255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463175/lmq66430-q1-not-to-get-3-3v-output

器件型号:LMQ66430-Q1

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMQ66420MC3RXBRQ1进行汽车参考设计、但将2A 升级到3A (LMQ66430MC3RXBRQ1)版本。 但在上面输入3A 版本后、我无法获得3.3V 输出电压。 使用5V 输入电压时、我只看到0.2V 的输出。 您能不能看一下原理图、看看为什么我没有得到3.3V 输出?

e2e.ti.com/.../HSSC_5F00_Auto_5F00_Reference_5F00_Design_5F00_Schematic_5F00_Final.pdf

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    对于3.3V 3A 器件、需要大约60uF 的有效输出电容(降额后)才能使器件正常运行。 有关这方面的更多信息、请参阅关联 数据表的第8.2节

    此外、请回答以下问题、以便我们为您提供更好的帮助:

    • 如果没有获得0.2V 输出、您打算在哪个负载下尝试运行此器件?
    • 增加输入电压是否会开启器件?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    我尝试使用该器件输出1A 的负载。  

    下面是我执行的操作的列表

    1.移除  LMQ66430MC3RXBRQ1输入端的 C131、C133和 C134 10uF 电容

    2.移除 U30 5V 至5V LDO

    3.将  LMQ66430MC3RXBRQ1输出端的5x10uF 电容器替换为3x22uF 电容器

    4.在 LMQ66430MC3RXBRQ1输入端提供7V/3A 电源、并且仍然看不到3.3V 输出。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们的下一条调试建议是使用 EVM 进行 ABA 交换。 请从系统中取出 IC 并将其放置在 EVM 上。 然后、请提供具有7Vin 电源和3A 电流限制的 EVM 输入、并查看是否可以在 EVM 输出端子上观察到输出。 这将帮助我们确定此问题是器件还是系统问题。

    完成此操作后、请在此处回复结果、我很乐意为您提供进一步的帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    自从我听到您的声音以来、我已经有一段时间了、所以我必须关闭这个主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时在该主题中再次作出回应。

    谢谢!

    Joshua Austria.