This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:原理图审阅

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472567/ds160pr410-schematic-review

器件型号:DS160PR410

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助我们检查以下  DS160PR410原理图吗?

e2e.ti.com/.../DS160PR410-_2800_1_2900_.pdf

我们在引脚模式和 I2C 从模式下使用了该模式。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已看过原理图。 请在下面查找我的评论。

    • EN_SMB :引脚模式(当前选定)、I2C 主模式或 I2C 从模式(正常)选项
    • SCL/SDA :已连接至 I2C33_SCL/SDA 线路
      • 请确保 I2C 总线上存在上拉电阻器
    • VOD :对于0dB 直流增益、两者均为浮动(正常)
    • EQ1_ADDR1/EQ0_ADDR0 :均悬空、表示引脚模式下的 EQ 指数10。
      • 请注意、这些引脚应根据所需的 EQ 指数进行相应绑定。
    • ALL_DONE_N :用于引脚模式的悬空,用于 I2C 主模式的4.7k 上拉电阻器选项(正常)  
    • READ_EN_N :将4.7K 绑定到 VDD 引脚模式,可选择拉低 I2C 主模式(OK)
    • RX_DET :将1k 绑定到 GND 以进行2次有效检测(正常)
    • PWDN1/2 :通过4.7K 下拉连接到 GND、始终打开所有器件通道(正常)。
      • 请注意、也可以使用系统级控制器或 PCIe 控制信号(例如反相 PERST#信号)来控制器件 PWDN。
    • RXNP/N :连接到 GFX_TX0-7+/-、使用220nF 电容器进行交流耦合(正常)
    • TXN P / N :连接到 PCIe_SLOT8X_HTDR0-7+/-
      • 请确保转接驱动器的 TX 引脚交流耦合到另一个 PCIe 器件
    • VREG_1/2 :每个引脚附近有0.1uF 的去耦电容(正常)。
    • VDD_1/2/3/4 :连接到1个10uF、3个0.1uF 去耦电容器
      • 根据数据表第9节、请注意、建议每个 VDD 引脚有一(1)个0.1uF 去耦电容器(共4个)、每个器件一个1.0 µF 大容量电容器、每个电源总线一个10 µF 大容量电容器、可为一个或多个 DS160PR410器件供电。 本地去耦(0.1 µF)电容器必须尽可能靠近 VDD 引脚连接、并尽量缩短与 DS160PR410接地焊盘的连接路径。
    • 常闭 :未连接(正常)
    • RSVD :未连接(正常)
    • GND :已连接至 GND (正常)

    如果您有任何问题或其他意见、请告诉我。

    此致!
    David