This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD401:焊盘尺寸

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470319/esd401-pad-size

器件型号:ESD401

工具与软件:

大家好、团队成员:

已定义阻焊层上  ESD401DPYR 的焊盘尺寸应该 是多少?  

我们的客户说

这似乎令人困惑。 客户在其 PCB 上的阻焊层开口似乎小于建议的焊盘尺寸。

我只需要我们确认焊盘尺寸为 SMD 和 NSMD、我认为应该是相同的。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!  

    我已经联系我们的封装团队就此问题获得解答。 我认为它们是相同的、但我想确认一下。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    跟进: 您是否能够确认焊盘尺寸?

    请提供建议。

    Bill Brooks

    工程经理

    P  第714章一个月  |  M  310 968 3342.

    bill.brooks@emeraldtechnologies.com

    285 Gemini Avenue, Brea, CA, 92821.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    是的、NSMD 和 SMD 的焊盘尺寸相同。 这是我们封装团队给出的响应:"NMSD 和 SMD PCB 焊盘尺寸相同。 区别在于 PCB 焊盘的设计、它会影响 PCB 焊盘上的焊料应力。"

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    非常感谢!  很有道理!

    另一个问题

    TI 焊盘尺寸= 0.5mm x 0.3mm (器件型号 ESD401DPYR)

    我们的客户 PCB 焊盘尺寸(较小)= 0.36068mm x 0.16002mm

    您是否有 适合此较小焊盘图案的推荐器件(与器件型号 ESD401DPYR 等效)

    请提供建议。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们目前拥有的最小封装是 DF0603 (0.6mm x 0.3mm)、推荐的 PCB 焊盘尺寸为0.28mm x 0.25mm。 采用较小封装且具有与 ESD401DPYR 类似规格的器件是 ESD451DPLR (器件上的焊盘为0.25mm x 0.18mm)。  

    您认为这可能是一个选项吗?  

    此致!

    McKenzie