This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41AB3:需要一个替代 TSB17BA IEEE1394电缆收发器的解决方案

Guru**** 2539120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471426/tsb41ab3-need-a-solution-to-replace-a-tsb17ba-ieee1394-cable-transceiver

器件型号:TSB41AB3

工具与软件:

我有一个旧的 IEEE1394设计、它使用了现已停产的 TSB17BA 器件。  它是用于通过以太网式磁性元件驱动 CAT5电缆的1394电缆收发器。  我想知道其他哪种类型的电缆驱动器可以代替它?  例如、我可以使用以太网电缆驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

     CAT5电缆之后传输到的最终信号是什么?  不是1394?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需直接替换 TSB17BA1。

    据我所见,所有以太网收发器都有一个*MII 接口,也就是说,它们假设您在以太网物理层上使用以太网帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何人知道其它可能从1394收发器/仲裁器 IC 提供 CAT5 1394信号的协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 1394产品是20年前设计的、几乎所有系统和设计人员都不再属于 TI。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、可以说、当 TI 淘汰 TSB17BA1时、它们也会废弃通过 CAT5电缆运行 Firewire 的功能吗?  如果 TI 没有替换部件并且没有其他供应商制造1394至 CAT5收发器、则似乎属于这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的,不知道谁做了决定。

    好的

    Brian