This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 芯片应用问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB988-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473585/chip-application-problem

器件型号:DS90UB983-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB988-Q1

工具与软件:

我想问问 DS90UB988-Q1、如果该器件没有与辅助显示器连接、它是否支持4K 分辨率屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    988可以通过双 OLDI 端口支持高达420 MHz 的像素时钟速率。 您能否分享这方面的视频分辨率/显示计时? 这包括水平总计、水平活动、垂直总计、垂直活动、 和刷新率。  

    像素时钟速率、PCLK =水平总计(像素)*垂直总计(像素)*刷新率(fps)
    而988 OLDI 输出支持的最大值为420 MHz。

    您附加的图像未加载、请重新共享吗?  如需获取有关启动98x 器件的更多支持、请联系您当地的 TI FAE。
    此致、
    Ikram