This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关 DP83822I TPI 网络电路的咨询。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473848/dp83822i-inquiry-regarding-dp83822i-tpi-network-circuit

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我有一个关于的问题 DP83822IR TPI 网络电路   感谢您的确认。

  • 在下图中、它表示" 3.3V 电源 " 不过、我们使用的是 AVD 和 VDDIO 为1.8V . 本手册 1.8V、而不是3.3V 意味着什么吗?

感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MDI 上的 PU 终端电压以及中心抽头电压均应为 AVD 电源。 在这种情况下、由于您为 AVD 使用1.8V、因此终止电压和中心抽头电压也将是1.8V。

    谢谢

    David