This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:TIOL112

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473804/tiol112-tiol112

器件型号:TIOL112

工具与软件:

您好支持团队:  

我想知道是否可以在负责 IO-Link 通信的微控制器未接收 NFAULT 的情况下使用 TIOL 112。 在这种特定情况下、是否有针对器件配置(例如 NFAULT 引脚的端接)的特殊建议?  

提前感谢您!  

此致、  

Marina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    NFAULT 引脚不用作 IO-Link 通信的一部分、仅用于指示过流、温度或欠压等故障情况。  它是从驱动的输出引脚、不使用时可以保持未连接状态。

    此致、

    Jonathan